Introduzione
Funzione: Stabilisce una connessione temporanea con l'hardware e rileva i dispositivi presenti nella rete. I dispositivi rilevati possono essere aggiunti all'albero dei dispositivi del progetto.
Chiama: «Menu “Project»” o menu contestuale di un oggetto dispositivo nell’albero dei dispositivi
Requisito: Le impostazioni di comunicazione del controller sono configurate correttamente. Il gateway e il PLC sono in funzione. Il dispositivo supporta la funzione di scansione.
La funzione di scansione è supportata da EtherCAT Master, EtherNet/IP Scanner (IEC), Sercos Master, CANopen Manager, CANopen Manager SIL2, Profinet Controller e Profibus DP Master.
La scansione dei dispositivi può essere eseguita immediatamente se la funzione di scansione è implementata in modo permanente nel PLC. Se la funzione di scansione è implementata in una libreria, è necessario effettuare un unico accesso per scaricare la libreria sul controller.
Il comando si applica al controller principale selezionato nell'albero dei dispositivi. Ad esempio, è possibile selezionare un controller PROFINET esistente per individuare i dispositivi I/O e i moduli I/O assegnati.
Al termine dell'operazione di scansione, si apre la finestra di dialogo «Dispositivi di scansione», che mostra i dispositivi rilevati.